This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:驱动低分辨率显示屏

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623838/ds90cf384a-driving-low-resolution-displays

部件号:DS90CF384A

您好,

我们正在尝试驱动两个低分辨率LCD显示器,480 x 128,显示器的最大pix时钟频率为12MHz。 接口必须是LVDS到RGB,但我能找到的唯一LVDS到RGB转换器是DS90CF384A。 该部件的规格的最小时钟频率为20MHz,但它是否仍能以12MHz运行? 如果没有,我有哪些选择?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们收到了您的问题,已指派一位应用工程师进行审核。