This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万:TPS2.574万 Vaux/DVDD准时?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623938/tps25740-tps25740-vaux-dvdd-on-time

部件号:TPS2.574万

尝试使用 TPS2.574万设计即可。 我是否正确阅读数据表,即DVDD和Vaux都只在连接到水槽后才激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    DVDD引脚可用作接收器连接指示器,因为如果连接了接收器,引脚将被拉高。 Vaux针脚在内部用于电源管理电路。 Vaux引脚通常会从VPWR获取电源,除非连接了水槽,在这种情况下,将签订USB PD合同,Vaux将从VDD获取电源。

    此致,
    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此Vaux应该始终存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marke:

    在实验室中进行一些测试后,当DVDD和Vaux引脚连接到水槽时,它们都很高。 使用5V收缩式散热器附件,DVDD将高电压拉至1.8V,Vaux将高电压拉至3.8V。 希望这能回答您的问题

    此致,
    Jimmy Hua