This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:要求查看TPD8S300示意图和布局

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623780/tpd8s300-asking-for-the-tpd8s300-schematic-and-layout-review

部件号:TPD8S300
主题中讨论的其他部件: TPS6.5983万B

大家好,
您能否帮助查看TPD8S300示意图和布局? 密码为"ti"。
U7605 TPD8S300
U7613 TPD8S300

e2e.ti.com/.../TBT_5F00_TPS6.5983万B_5F00_dualport.7z

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我看了一下原理图,一切似乎都没问题。 我确实注意到RPD_GX引脚连接到接地,这是正常的。 但是,如果您希望电池电量耗尽操作,请将RPD_GX针脚缩短为C_CCX针脚。 而且,我没有看到任何引人注目的布局。 只需确保遵循数据表中的布局准则。 感谢你选择我们的零件:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez