This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:当我们测试4K分辨率时,EVB的输出不稳定。

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623595/tmds181rgzevm-the-output-of-the-evb-is-unstable-when-we-test-4k-resolution

部件号:TMDS181RGZEVM

您好,

我们正在测试TMDS181RGZEVM,发现2.0 上的输出不稳定。

我们的测试配置如下所示。

UHD设置框-> EVM -> UHD显示器

在此配置中,我们可以看到视频不稳定。低于4K分辨率似乎正常。

 在EVM上是否存在任何需要关注的4K分辨率问题?

我们正抓紧时间处理这个问题。 我们非常感谢您的及时支持。

谢谢

Kenick Kim / Cowe Co。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenick:

    您能否提供有关不稳定视频和设置的更多详细信息?

    视频出现了什么类型的问题?

    如果EVM不在中间,它是否工作正常?

    EVM中的配置是什么? GPIO或I2C模式? 跳线的位置是什么?

    您能否获得EyeScan工具来共享寄存器值?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenick:

    我看到您对默认配置进行了一些更改,当您执行重置并只选择正确的TX终止时是否存在问题?
    从你寄给我的登记册上
    设备处于待机状态,第0页,0x20[6]=1
    PLL未启用第1页0x00[0]=0

    您是否在有活动传输时保存了寄存器?
    您是否可以在GPIO模式下尝试EVM? 只需设置I2C_EN=L,仍可访问EyeScan功能。
    您使用的电缆有多长时间?
    我仍在尝试打开视频。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    我也认为以前的寄存器值有问题! 我认为我没有单击EyeScan上的读取功能。 很抱歉。
    我通过电子邮件发送了一个新的注册地图文件。
    电缆长度约为60英寸。 我认为它不是那么长,它也支持2.0。
    我将再次向您发送视频。

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    脱机处理。