This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:PLL_UNLOCK Always 1.

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623281/sn65dsi84-pll_unlock-always-1

部件号:SN65DSI84

大家好,

我在使用SN65DSI84时遇到问题,

下面是设置

测试模式现在工作

禁用测试图案时,仅显示黑屏

所有寄存器均配置为:

PLL_EN_STAT = 1.

PLL_UNLOCK = 0x01

我的问题是,PLL_UNLOCK是否与问题相关或可能的原因有关,为什么会出现  

无显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kermith Galang,

    PLL_UNLOCK是CLK问题。 您必须检查清除后是否将此位设置回1。 如果您继续检测PLL_UNLOCK错误,则输入CLK存在信号完整性问题。
    我可以帮助您查看设备配置。 请使用DSI调谐器配置面板并导出.DSI文件。 除了此文件,请分享面板数据表和您的示意图。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joel

    是的,清除后,返回到1。您能否告诉我有关信号完整性问题的更多信息。

    感谢您的抽出时间,我将在明天发送原理图和面板数据表,但现在,它是否与相关
    LVDS_CLK_RANGE
    DSI_CLK_分隔符
    CHA_DSI_CLK_RANGE


    目前,我的DSI时钟输出420MHz,而我的LVDS面板接受70MHz左右
    我当前设置的目标
    010–62.5 MHz≤LVDS_CLK < 87.5 MHz
    除以6
    和420<频率<425

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kermith:

    DSI时钟是否连续运行HS? LVDS时钟是否以70MHz运行?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose Jimenez,

    是的,DSI时钟以420Mhz的频率连续运行,LVDS也以70MHz的频率运行,

    幸运的是,显示器按照DSI调谐器配置工作,但我仍然感到困惑
    1.如果激活行设置为1920,但测试图案始终为黑色,则DSI输出正常工作
    2.当激活行设置为960时,DSI为黑色,但测试图案正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kermith:

    很高兴知道它在工作。  在模式模式下,CHA_ACTIVE_LINE_LENGTH字段对应  于将单独输出到每个LVDS通道的像素长度。 换言之, 应将其配置为 活动行总长度的一半。

    此致