This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV-Q1:LVTTL兼容

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623799/tcan1051hgv-q1-lvttl-compatible

部件号:TCAN1051HGV-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN1051HGV

您好,  

我需要将此CAN总线收发器与 使用标准LVTTL 3.3V逻辑的FPGA接口。 我了解  到带有"V"后缀的组件有一个电压转换器。

是否可以将电压转换器置于3.3V以使设备与LVTTL逻辑兼容,或者是否需要使用另一个组件进行电平转换?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jacopo,

    您不需要额外的组件进行电平转换;只需将3.3 V连接到TCAN1051HGV的"VIO"针脚,TXD/RXD接口的逻辑电平将引用3.3 V

    如果您对设备有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大