This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:SATA3和PCIe Gen3

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622921/ds125br111-sata3-and-pcie-gen3

部件号:DS125BR111
主题: DS80PCI102中讨论的其他部件

尊敬的先生  

我看到DS125BR111可以支持PCIe Gen3和SATA3功能

TI是否有其他解决方案可以支持更低的价格?  

但客户需要一个解决方案,可以同时支持SATA3和PCIe Gen3  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    将其移至高速接口论坛。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    DS80PCI102还支持SATA和PCIe。

    此致,