This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:/INT的引脚端接

Guru**** 2767395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623800/tca9534a-pin-termination-of-int

部件号:TCA9534A

尊敬的各位:

如果我不使用此PIN,您能教我如何终止/INT PIN吗?

我是否可以终止此引脚打开?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takao-san:

    如果您不打算使用INT引脚,则将其连接到接地。  不要让它浮动。  这为漏电流或噪音进入设备提供了一种方法。  

    Francis Houde