This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:HRESET和"GAID" 4cc命令之间的差异

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622825/tps65982-difference-between-hreset-and-gaid-4cc-command

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户想知道HRESET 和"GAID" 4cc命令之间的区别。

这些功能是否完全相同? 还是有相同的差异?

如果有任何不同之处,请告诉我。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高桥三

    以下是两种不同的命令:
    HRST是一个发送给PD控制器的命令,用于通过CC线路向端口伙伴发送硬复位信号。
    GAID用于执行PD控制器的系统重置。

    有关 详细信息,请参阅HI-TRM (www.ti.com/.../slvuan1a.pdf)的第4.3 章节2和第4.6 章节12。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar-san,

    感谢您对此问题的及时回复。 我了解GAID与控制器的系统重置有关。

    对不起,我的客户想知道控制HRESET引脚和GAID 4cc命令之间的区别,而不是HRST 4cc命令。 如果存在差异,您能告诉我吗?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有区别!
    HRESET是一种硬件重置输入信号-固件在处理GAID时有效地生成相同的信号。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kummer-San,

    谢谢! 我明白这是完全一样的。

    很抱歉,我今天收到了客户关于系统重置的另一个问题。

    是否有其他命令或条件将清除TPS6.5982万中的RAM。
    我认为命令和条件只是这样。
    —GAID 4cc命令
    -HRESET断言
    -由于过热保护和3V3电压错误,系统自动重置
    -电源切换
    请告诉我,如果有任何其他事件将清除TPS6.5982万中的RAM。

    其中一个GPIO用于控制其应用中的其他设备,因此他们需要对其进行检查以防止GPIO意外初始化。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GAID和HRESET将清除SRAM。
    错误情况(如OVP/UVP等)会导致设备执行PD断开连接或硬重置,如果设备在DBM中运行,SRAM将明显被清除。

    如果您有其他疑问,请告诉我。

    -/Praneet