This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:DS90UB927Q-Q1 &DS90UB928Q-Q1的新设计参考

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623596/ds90ub927q-q1-new-design-reference-of-ds90ub927q-q1-ds90ub928q-q1

部件号:DS90UB927Q-Q1

你好,团队成员

我们经销商的FAE告诉我们,DS90UB-927Q-Q1有比当前评估板更新的新设计参考? 我们一直要求他们获取图解和DSN符号,但迄今为止,您的当地团队仍未回复。 您能否提供所需的示意图? 它更适合最新修订版927Q-Q1和928Q-Q1。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们将对此进行回顾并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮,

    如果您需要UB927和UB28的应用电路,请参考EVM参考设计或D/s推荐电路,它是一种成熟的设计。

    对于EVM,为了在客户方面进行更好的评估,我们进行了一些更改,但ub927/928的外部电路设计是相同的。

    此致,

    Steven