This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:从RD到TD的数据反射

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622209/tlk105-data-reflection-from-rd-to-td

部件号:TLK105

尊敬的专家:

我的客户遇到的问题与下面列出的URL相同。

他有一些问题。

请问您有什么建议?

——问题

(1)我想知道为什么RD信号在关机时被反射到TD。

(2)有人提到CMC正在改进反射。

CMC为何有效?


(3)我想比较添加到CMC的数据和未添加的数据。

请您提供吗?

---

客户需要向最终客户解释。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    这只是提醒,我正在等待您的回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,

    只有使用短电缆时,反射才会发生并导致问题。 您是否使用短电缆? 当电源关闭时,TD/RD针脚打开时,会发生反射。

    将共模扼流圈放置在变压器的PHY端,通过将反射衰减到远端链路伙伴无法将反射脉冲识别为主动链伙伴的程度,改进了这一点。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。

    如果您对此现象有任何应用说明或其他信息,请发送给我。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一