This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:EVK USB连接问题

Guru**** 2551700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, USB2ANY, DPS-DONGLE-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623218/ds125df1610-evk-usb-connection-problem

部件号:DS125DF1610
线程中讨论的其他部件: USB2ANYDPS-dong-EVM

我使用USB2ANY-HPA665连接DS125DF1610 EVM板,但GUI显示“USB2ANY连接中断”  

我还尝试了DPS-dongle-EVM SV60.1192万来连接EVM板,但仍然显示“USB2ANY Connection Interruption”(USB2ANY连接中断)。 是否有任何解决建议?

 

此外,我收到了DS125DF1610 EVM和SPA加密狗SV1.3413万板,但我尝试了SV0.1341万,GUI显示“未检测到USB2ANY接口”,计算机的设备管理器显示“NSC USB nano”有问题。

我在E2E http://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/p/52.3213万/1905822上190.5822万上发现了类似问题

我尝试从 https://community.cypress.com/docs/DOC-1.2366万安装驱动程序“CYUSB3.INF”, 但仍然无法正常工作。 您是否知道如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    将此线程移至高速接口论坛,以供专家查看。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好:

    感谢您的回复。

    我修复了"USB2ANY连接中断"问题。 这是因为香蕉插头和错误的连接。

    我获得了DS125DF1610 EVM的SCH并解决了它。

    再次感谢。

    Marc Liu