This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:EN上拉电阻器

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622218/pca9515b-en-pull-up-resistor

部件号:PCA9515B

您好,

EN的上拉电阻值是多少?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ您好!

    我希望此数据表中已列出电阻值范围,但您必须执行几个步骤来确定值的范围。   

    对于典型值,我们知道电压是2.5 或3.3V,因此2.5 或3.3V。

    下面是计算结果。

    因此,范围为115k至310 k欧姆。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ您好!

    经进一步调查后,我发现只能在3.3V的电压下进行。  因此:

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    Francis Houde