This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS311:IBIS型号

Guru**** 2552280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622873/sn65lvds311-ibis-model

部件号:SN65LVDS311

您好,

请与我们分享SN65LVDS311的IBIS模型吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    我们也找不到此设备的IBIS模型。 我正在检查以前的应用程序eng。 您能否与我们分享您将在系统中设计哪种类型的LVDS311应用程序? 它现在是否处于原型阶段?

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的回复。

    我们的客户正在考虑使用SN65LVDS311作为数码相机的高端型号。
    因此,设计原型需要IBIS模型。
    如果没有可用的IBIS模型,是否可以生成它?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    很遗憾,我们没有此设备的IBIS模型。 8年前发布该器件时,并非所有TI器件都具有IBIS模型。 如果IBIS不是在产品发布期间生成的,那么现在很难让设计师生成IBIS模型,因为设计此产品的原始团队已不在TI。

    在这里,我们还有什么可以支持您的设计吗? 您是否发现原型存在任何问题?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的持续支持。
    我将通知您,我们的客户没有IBIS模型可用,因此我将与您联系,我收到他的其他请求。

    此致,
    加藤