This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:DP8.3867万ISRGZ SGMII_COP,SGMII_CON问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622733/dp83867is-dp83867isrgz-sgmii_cop-sgmii_con-question

部件号:DP8.3867万IS

尊敬的团队:  

对于SGMII模式,  

如果 只使用4线,MAC将从接收到的数据恢复时钟,时钟频率如何? 以及时钟级别Vpp?

如果使用6线,PHY是否会向MAC提供625MHZ时钟? Vpp怎么样?

另一个问题,

客户使用Xlinx XC7Z030F+TI DP8.3867万ISRGZ,如果使用SGMII模式,则需要FPGA 支持625MHz?

谢谢。

此致,

Sammi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sammi,

    如果只使用4线,MAC将从接收到的数据恢复时钟,时钟频率如何? 以及时钟级别Vpp?
    时钟频率将从DP8.3867万数据流恢复,并具有相同的频率。 时钟级别是MAC内部的内容,不可测量。

    如果使用6线,PHY是否会向MAC提供625MHZ时钟? Vpp怎么样?
    是的,PHY将在COP,连接引脚上提供625MHz时钟。 Vpp将满足SGMII标准定义的LVDS规格。

    我不熟悉Xilinx XC7Z030F。 您的问题是什么? 我不明白你的意思。

    此致,