This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新的USB 3.1 第2代产品?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TUSB1002, TUSB1064, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623347/new-usb-3-1-gen-2-products

主题中讨论的其他部件:TUSB1042ITUSB1002TUSB1064TUSB1044

您好,

我是一家大型跨国公司的高级设计工程师,目前我们正在开发USB 3.1 第2代产品系列。 我们正在专门寻找重新驱动器或重新计时器IC,并发现许多MFR刚刚在这一领域推出IC,尚未完全投入生产。 我们正在研究您 的TUSB1002RGER,但为了确保我们考虑TI在此领域的最佳产品,我们想询问您目前是否有任何其他正在开发的第2代驱动器或重新定时器类型产品处于/接近工程样品阶段?

谢谢!
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    对于USB 3.1 G2,我们有TUSB1002;对于C型项目,我们有TUSB1042I,TUSB1044 (即将推出)和TUSB1046 / TUSB1064 (即将推出)用于ALT模式。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致。
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Jose Carlos!

    部分产品(如果不是所有产品)将使用C型连接器,因此TUSB1042I肯定会引起兴趣,并且可能会引起TUSB1044的兴趣。 是否有TUSB1044的初步文档? 我是这里的新手,但99.9 % 确信我的公司和TI之间已经签订了NDA。 因为我不确定此线程是否公开,所以我避免使用我工作的公司的名称。 如果可以获得此文档,我们是否可以切换到直接电子邮件通信?


    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,TUSB1042I看起来非常有趣。 零件何时投入生产? 目前是否提供工程样品或评估版?

    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    是的,我们肯定有更多可以共享的信息,但由于这些信息是在NDA下共享的,我将通过邮件处理。

    我将关闭此TT并向您发送电子邮件

    此致。
    jc