This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万ERGZ-R-EVM:MAC接口引脚和MDIO控制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623529/dp83867ergz-r-evm-mac-interface-pin-and-mdio-control

部件号:DP8.3867万ERGZ-R-EVM
主题:USB-2-MDIO中讨论的其他部件

你(们)好

我有两个问题。

1.

我参考了SNLU 190 (2015年10月)用户指南,对以下句子感到困惑。

"MAC接口引脚位于J9和J8上。"(第7页)。

MAC接口是J2和J3,对吗?  请您检查一下,以防万一?

二.

有USB-2-MDIO工具(和MSP430LP)是执行1000BASE-T合规性测试的更简单方法?

用户指南显示不需要。 这是否意味着用户可以使用第三方工具设置测试模式寄存器来控制MDIO/MDC?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nana:

    1.是的,这是打字错误。 MAC接口位于J2和J3上。

    2.用户拥有的工具无关紧要。 唯一的要求是按照合规性测试应用说明中所示设置寄存器。 最常见的情况是,这是在系统中由用户的微处理器/FPGA完成的。

    此致,