This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:C和VHDL源代码-与Xilinx FPGA一起使用

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623626/dp83848k-source-code-in-c-and-vhdl---use-with-xilinx-fpga

部件号:DP8.3848万K

大家好, 我们有一个配备  FPGA Xilinx SPARTAN3E XC3S1200E的板,其中实施了微火焰内核。 我们在该板上添加了DP8.3848万K并将其连接到FPGA。  我们正在寻找旨在驱动DP8.3848万K的C和VHDL源代码,该源代码可通过Xilinx ISE开发环境在FPGA XC3S1200E中实施。  是否有人可以向我们提供这些源代码或互联网链接,以便在哪里找到它们? 谢谢,Yvon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yvon,

    对于软件,我们提供了一些Linux驱动程序。 我们没有任何特定于您的FPGA或VHDL的内容。 请在此处查看我们拥有的软件: www.ti.com/.../ethernet-sw

    此致,