This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:TUSB320HI与TUSB320HAI

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623603/tusb320hi-tusb320hi-vs-tusb320hai

部件号:TUSB320HI
主题中讨论的其他部件:TUSB320

您好,先生  

请问,TUSB320的版本和非版本有何不同?

TI是否尝试了SNK固定版本的TUSB320? 由于我们的主板没有MCU来控制TUSB320

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    请参阅此帖子:

    e2e.ti.com/.../221.2933万

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复

    我可以知道以下问题吗
    TI是否尝试了SNK固定版本的TUSB320? 由于我们的主板没有MCU来控制TUSB320
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    根据您的系统,TUSB320似乎将在GPIO模式下工作,因此,try.SNK仅在I2C模式下可用。 当设备在GPIO模式下运行时,它将始终作为标准DRP角色运行。

    此致,
    路易斯