This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:TCA9554A的方向有时无法更改

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623652/tca9554a-direction-of-tca9554a-sometimes-can-t-be-changed

部件号:TCA9554A

大家好,

当我们使用我们的TCA9554A时。

我们看到一种情况,即TCA9554A的方向有时无法更改(在同一主板上测试)。

它将保留0xFF (输入),但我们需要的是0x00 (输出)

您的团队以前是否见过这种情况或有任何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Molly,

    正确配置这些寄存器所需的I2C通信可能存在问题。 您能否在写入0x00值时捕获SDA和SCL波形,然后再读回0xFF值,以便我们检查是否存在任何问题?

    此外,您提到此问题只在某些时候发生。 这是否意味着其他时间端口配置工作正常? 在哪些配置中会出现该问题?

    0xFF是配置寄存器的默认值;设备是否可能已重置/重启? 如果VCC降至~1 V,可能会发生这种情况。请验证VCC是否保持在预期电压水平?

    此致,
    最大