This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:我需要比TPS2511能够提供的RDSon更低的RDSon

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, TPS2549, TPS2513, TPS2561, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623060/tps2511-i-need-a-lower-rdson-than-a-tps2511-can-give-me

部件号:TPS2511
线程中讨论的其他部件: TPS2549TPS2513TPS2561TPS2557

我有一个设计,我想减少使用当前部件TPS2511获得的RDSon。

我看过TPS2549,但它似乎没有向D+和D-线提供除法器2电压的选项。

是否有另一个部件可以获得 较低的RDSon,但仍允许将2.0 和2.7V发送到D-和D+。

我正在查看的其他选项包括:

(1) TPS2513和(1) TPS2561

(1) TPS2513和(2) TPS2557

如果你能就此向我提供任何指导,我将不胜感激。

此致,

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,

    您设计的最终产品是什么? 您是否对产品有RDSon要求?

    此致,
    Atiq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atiq,

     本产品是USB充电器的更新,带有远程USB连接器。   当前产品在远程连接器位置使用TPS2511。

    此更新会将远程连接器移离电源设备本身几英尺。  我正在尝试降低I2R电压降,以便我们能够保持

    USB规格(5V +/- 5 %),同时还能为正在充电的设备提供2安培电流。  我增加了线规,但会

    还希望降低TPS2511的接通电阻。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    在浏览TI的USB专用充电端口控制器产品系列后,TPS251XX系列最适合支持USB DCP在D+上应用2V电压和在D-上应用2.7 电压的应用要求。  

    正如您在下文中看到的,使用TI参数搜索表,TI提供了TPS2511,它提供的RDSon比其它同类器件中最低,以满足您的应用需求。  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

      我正在寻找 一种或多种设备,它们提供的RDSon比我目前从TPS2511获得的RDSon更低。

    您是否建议没有比我已经使用的TPS2511更好的部件?

    感谢您的回复,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    是的,TPS2511是 TI提供的最低RDSon USB Decicatde充电控制器,可满足您的应用需求。

    此致,

    Jimmy Hua