This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:输出电阻与负载电阻不匹配

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623452/max232-output-resistance-do-not-match-load-resistance

部件号:MAX232
主题中讨论的其它部件: SN74AUP1G07

您好,  

我正在尝试将TTL输出连接到GPS生成器设备(由Spirent提供)。 生成器需要使用50欧姆阻抗触发。 我使用6 m 长度的RG316 (50欧姆)同轴电缆连接了源(MAX232)和负载(GPS Trig In)。 测得的初始TTL信号I为5V,1PPS,在连接负载后,其最高值约为0.3V。 我当时在考虑使用掺杂漏缓冲器(SN74AUP1G07.
)用于某种阻抗匹配。 但我真的不确定这是正确的解决方案,有人能建议更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eyal,

    通常,TTL输出旨在驱动高阻抗输入,并且在连接到50欧姆的接收器时,往往会过载。 连接50欧姆测试设备的常用技术是插入与TTL输出串联的450欧姆电阻。 这通常会限制输出电流,使其足以在500欧姆等效负载(450欧姆系列电阻加上50欧姆输入电阻)中获得全电压,并且50欧姆输入端显示电压的10 %。 这对于大多数触发器输入是可以的,如果波形在示波器上观察,通常可以引入10x乘法器来补偿电压除法效应。

    如果这种电压分法不是一种选择,那么使用能够驱动50欧姆负载的缓冲器设备是最简单的解决方案。

    此致,
    最大