This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555端口交换机

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623454/tca9555-tca9555-port-switch

部件号:TCA9555

大家好,

当一个端口交换机连接到另一个端口时,应该会有一些延迟。 我的客户需要在其主板工作时更改I2C频率,但我们无法找到不同I2C频率的切换时间。

如果I2C频率从40K变为200k,开关时间规格是多少? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    端口0更改其状态后,需要再经过9个时钟周期,端口1才能更改。  如果要更改数据速率,则更改端口写入之间的时间。

     这是否合理?   客户尝试实现什么目标?   您能告诉我更多有关该应用程序以及他如何使用IOS的信息吗?

    Francis Houde