This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万广告牌规格

Guru**** 2587655 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623309/tps65982-tps65982-billboard-spec

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件: TUSB8044

大家好

       您可以帮助检查TPS6.5982万广告牌设备支持SPEC 1.0 或SPEC 1.1 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    我正在为您研究这个问题。 您是否可以提供更多有关您在布告栏支持方面所需的信息?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric
    我在我的底座系统中使用了TPS6.5982万。 我们将在Allion实验室进行PD测试。
    我们想知道TI TPS6.5982万广告牌可以通过测试。 因此,我们想知道TPS6.5982万的哪个广告牌版本是1.1 或1.0。
    是否有任何客户或TI通过了此测试?

    例如:TI TUSB8044 SPEC have show ==> TUSB8044是符合“2.0 设备类定义”的USB布告栏设备
    布告栏设备版本1.1 ”规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    如果您使用最新版本的TPS6598x应用程序自定义工具,我们已为最新固件版本1.12 .05提供了发行说明。
    在固件版本1.12 .02中,我们更新了布告栏实现以匹配最新的布告栏规范(1.2 .x)。

    谢谢!
    Eric