This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:XOIn +/-引脚的VCM公差

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623120/lmh1983-tolerance-of-vcm-of-xoin---pins

部件号:LMH1983

他的团队,

请就下面的一个问题向我提出建议。

问题1. 在差分输入模式下使用LMH1983时,XOIn+/-输入可以接受多少验证?

数据表指定VCM 1.2V典型值(典型值),但没有最小值最大值。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mita-san,

    XOin针脚可以接受任何电压,这些电压不会在0伏以上下降,也不会在VDD以上上升。 当LVDS输入到XOin的VCM为1.2V时,最小和最大差动输入电压符合数据表中规定的最小值247mV和最大值454mV的条件。 如果VCM与该值偏差过大,则该范围可能会改变。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-San,

    感谢您的回答。

    Mita