This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-expander-EVM:默认设置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IO-EXPANDER-EVM, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623230/io-expander-evm-default-setting

部件号:IO-expander-EVM
主题中讨论的其他部件: TCA6408A

您好,

在 IO-expander-EVM的默认设置中 ,TCA6408A不在其中。

如果我评估  IO-expander-EVM中的TCA6408A,我需要将该器件更换为 TCA6408APWR,我的理解是否正确?

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki-san您好,
    是的,这就是这个概念。 在IO-expander-EVM上测试了TCA6408APWR器件并验证其是否执行了您想要的操作或验证了您的代码后,您可以轻松地转到适合您的外形的其他较小封装。 如果您有任何其他问题,请告诉我。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Francis-San,

    我明白了。 感谢您的回复。

    此致,

    高泽秀之