This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:在Windows中检测连接设备的物理端口。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623311/tusb2046b-detect-the-physical-port-of-a-connected-device-in-windows

部件号:TUSB2046B

您好!  

我正在处理一个PCB,它有一个USB-B端口和四个USB数据记录器。 为了获取数据,我打算将所有数据记录器连接到TUSB2046B集线器。

我想知道在Windows中是否有任何简单的方法来确定哪个数据记录器连接到USB集线器的哪个物理端口。

如果没有这一点,则很难知道来自哪个记录器的数据,因为COM端口分配似乎是随机的。  

如有任何帮助,我们将不胜感激。  

谢谢,  

Giorgos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Giogors,

    在集线器检测时,USB主机将始终分配与物理端口号对应的相同端口号。 因此,您应该能够访问系统的Windows注册表,以了解在特定端口上连接了哪个COM。

    我建议使用usbview实用程序获取有关集线器和设备的更多信息。 选择左窗口中的项目将允许在右窗口中读取其描述符。

    此致