This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:输入歇斯底里的最小值,最大值

Guru**** 2767215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623205/max3232e-q1-min-max-value-of-input-hysterisis

部件号:MAX3232E-Q1

大家好,

是否有任何数据显示(3)~(6)的值?
我的客户希望了解 这些值 作为参考。



我认为没有,因为规格没有显示这些值,但我想确认一下,以防万一。

此致,
Yaita / Jpan距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分

    在应用中,Vit +的最大值和Vit的最小值最为重要。 例如 ,如果 输入 电压 为零, RX输出将保持高。 随着输入升高,RX输出将在2V左右的某个点切换。 但是,RX输出在 输入 电压高于2.4V之前保证为低电平。   换言之 ,RX输出在输入达到最大Vit +之前不可靠。 因此  ,最小Vit +和最大Vit -通常未记录在数据表中。

    接收器中集成了滞后功能,以 防止因 输入信号不稳定或噪声条件而产生的错误触发。  即使 我们知道滞后的范围, 接收器输出状态 仍将  由Vit +和Vit -而不是滞后值来控制,因为接收器的实际阈值会有所不同。  希望 这些对您有意义。 如果您有任何疑问,请告诉我。  

    此致,