This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:备用回路损耗电感器

Guru**** 2913400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623064/lmh0384-alternate-return-loss-inductor

部件号:LMH0384

我在HD-SDI产品中使用LMH0384。 但我不能在退货损失补偿电路中使用推荐的Murata LQP15MN5N6B02D。 我也找不到备用的。 您是否有另一个制造商和零件号 推荐用于此零件?

非常感谢,Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    在我们提出建议之前,您能否提供有关Murata设备无法正常工作的更多信息? 在推荐替代产品时,我们必须注意零件选择是否存在限制?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael。

    我在L3工作,这是一名国防承包商。 Murata不会出售给国防承包商。

    我遇到的一个可能的候选项是AVX L0.4025万H6BHNTR ,www.avx.com/.../

    这是否可行? 或者,您是否与Murata以外的其他公司合作,取得类似的结果?

    非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    感谢您的背景介绍。 我理解。 我查看了您推荐的部件,我认为它很适合。

    关键是要查找与Murata设备具有类似特性的设备。 我相信有几家供应商可以提供符合类似要求的电感器。

    我回顾了电感,容差,电流额定值,DCR,Q额定值, 和AVX电感器的自谐振,我认为它可以与Murata设备相比,即使性能不是稍微好一点。

    Michael