This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:用于9V和12V电源的TSP2544版本

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623208/tps2544-tsp2544-version-for-using-with-9v-and-12v-supply

部件号:TPS2544

大家好,

我正在为 我的应用使用TPS2544,即通过任何USB电源在DCP模式下为移动设备充电。由于可应用于IC的最大电压为7V,因此我们的应用需要具有类似特性和特性但额定电压更高的IC。

是否有任何版本的IC在 DCP模式下充电时其额定值可高达9V和12V?请帮助!

谢谢!

Chaithania.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chaithanya,

    所有与TPS2544类似的器件的最大工作电压均为5.5V。 但是,TPS2544设计为由相同的5V轨供电,该轨为USB端口提供Vbus。 此5V电源不可用是否有任何特殊原因?

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Porter,
    在我们的应用程序中,我们尝试通过SDP和CDP端口实现快速充电。 但当将其连接到涡轮增压器USB采用器时,支持涡轮增压器的设备的输出为9V或12v,直接应用于IC的Vbus。 因此,我正在寻找具有相同功能的更高额定电压IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chaithanya,

    很遗憾,我们的设备不支持Turbo或Quick Charging。

    此致,
    多诺万