This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:使用TCA980x缓冲器转换器解决I2C总线挑战

Guru**** 2781765 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622743/tca9802-solving-i2c-bus-challenges-with-tca980x-buffer-translators

部件号:TCA9802
主题中讨论的其他部件:TCA9517

尊敬的先生  

我看到TI有一个培训电话“使用TCA980x缓冲器转换器解决I2C总线挑战”

能否与我共享此演示文稿PDF文件??

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hai,

    今天是美国的假期,但我们将在本周晚些时候与您跟进演示。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,
    您是否已经了解了"的优点和设计注意事项"
    TCA980x系列"应用说明? 它覆盖了视频中介绍的大部分内容。

    www.ti.com/.../slva878.pdf

    如果这不是足够的信息,请告诉我。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis

    是的!! 我已经研究过这份文件
    但我看到的视频中有TCA980x和TCA9517的比较表
    但视频图像并不清晰

    请提供帮助

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    很高兴听到您感兴趣-这是一个新发布的I2C产品系列, 许多 工程师 对此都非常兴奋!

    您能否提供您的联系信息? 我可以直接与您分享这些材料。

    谢谢!

    Kaitlyn Mazzarella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mazzarella

    感谢您的回复

    我的联系信息是kenny.hsiao@wpi-group.com

    期待您的回复