This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:VOH和VOL的最大值

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623093/max3232e-q1-max-value-of-voh-and-vol

部件号:MAX3232E-Q1

大家好,

数据表中没有VOH和VOL的最大值,但我认为 在正常操作中,VOH不可能超过VCC x 2,VOL也不可能小于-(VCC x 2),这是因为充电泵结构的原因。
我的理解是否正确?
我的客户想知道这件事,以防万一。



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分

    您的理解是正确的。 通常,客户更关心最小值,因为 标准范围 为5V~25V。

    此致,

    好