This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:链路培训问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622674/ds100mb203-link-training-issue

部件号:DS100MB203
主题中讨论的其他部件: DS125MB203

您好,

       发送至DS100MB203的客户输出10G-KR信号的MAC。 但通过DS100MB203的输入和输出信号却有很大不同。 链路培训失败。 我能知道原因是什么吗? 如果有,请帮助提供意见。 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    请 描述连接到MB203的10G-KR信道,并概述DS125MB203设置。

    要包括的好信息是信道长度,连接器,电缆和5 GHz衰减。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee:

           以下是客户拓扑。 CPU没有为MAC建立链路。 但是,如果绕过MB203,MAC将收到链路接通的回路信号。 你对此有什么意见吗? 什么是EQ/VOD/DE参数,类似于MB203的旁路,以让客户验证? 谢谢你。  

    mac=>5英寸trace=>MB203=>11英寸trace=>CPU

    (MB203:eq=0dB,VOD = 1.1V,DE=-3.5dB)

    回路

    CPU=>11英寸跟踪=>MB203 => 5英寸跟踪=>MAC (返回MAC)  

    (MB203:eq = 25dB,VOD - 1.1V,DE=-3.5dB)

     

    巴西

    Patrick