This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万:TPS2.574万能否支持高达100W/ 20V@5A的电源应用?

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622286/tps25740-could-tps25740-support-up-to-100w-20v-5a-power-application

部件号:TPS2.574万

大家好,

TPS2.574万能否支持高达100W,20V /5A的输出?

此零件是否有任何汽车Q1等级计划?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rocson,

    是的,TPS2.574万能够提供100W 20V/5A输出。 TPS2.574万的电压广告如下所示:5V,12V和20V,全部为3A或5A。

    如果您对此超集感兴趣,请查看TPS2.574万B,因为它与TPS2.574万相同,但它还包括15电压广告选项。

    因此,没有计划拥有汽车认证(Q1)版本的零件。

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocson,

    请确保使用能够支持5A的固定电缆。TPS2.574万不会与电缆通信以确定其功能。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的回复。

    对于TPS2.574万B-Q1自动级器件,RTM计划是什么?

    它是否是具有当前TPS2.574万商业级版本部件的P2P?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    我的客户应用程序将用于汽车充电器。 像某些PC适配器一样,使用一根固定连接的电缆似乎并不实用。
    因此,对于连接的电缆应用,由于TPS2.574万无法与电缆通信,这意味着最终用户只能将USB-C设备插入连接的电缆,而不能使用他们自己的USB-C电缆,正确吗?
    这种情况仅发生在100W/ 5A应用中,而对于60W最大值,TPS2.574万可以使用独立的USB-C电缆,对吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocson,

    1."对于连接的电缆应用,由于TPS2.574万无法与电缆通信,这意味着最终用户只能将USB-C设备插入连接的电缆,而无法使用自己的USB-C电缆,对吗?" 仅当连接的设备为100 W时。如果设备为60 W (20V,3A),则最终用户使用自己的电缆时应该不会有问题,因为标准USB-C电缆可以处理3 A

    2."这种情况仅适用于100W/ 5A应用,而对于60W最大功率,TPS2.574万可以使用独立的USB-C电缆,对吗?" 是的。 仅当设备需要60 W以上时,才需要5A电缆。

    最终取决于最终用户尝试启动的设备。 对于电话,平板电脑和大多数其他便携式设备,不需要超过60 W,因此最好将TPS2.574万限制为60 W。如果需要5 A来执行超过60 W的操作, 然后,需要使用正确的5 A电缆来安全地为连接的设备供电。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    感谢您的解释。

    因此,对于TPS2.574万,当 使用一根具有E-mark的5A合格电缆时,它还应能输出100W? 或者,正如您前面提到的,TPS2.574万不会与电缆通信,因此当连接一根带E-mark的5A电缆时,它不会输出100W的功率?

    另外,您是否知道TPS2.574万B -Q1汽车版器件RTM计划?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocson,

    无论使用何种电缆,TPS2.574万都将提供100W功率(如果配置为100W,则与设备协商100W功率)。 这是危险的,因为TPS2.574万不与电缆通信,因此它不知道它是否支持5A。 因此,如果连接的是非5A电缆,则会提供5A并损坏电缆。

    TPS2.574万B的汽车版本正在研究中,但目前没有明确的RTM计划。 希望这有所帮助。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocson,

    正如Donovan指出的那样,关于如何使TPS2.574万B汽车获得认证的问题已经有了一些讨论。 然而,它仍处于初级阶段,没有明确的时间表。

    TPS2.574万B与TPS2.574万具有P2P功能。 两个器件均为24引脚,TPS2.574万B具有CTL3引脚,而不是EN12Vb / EN9Vb引脚。

    此致,
    Jimmy Hua