This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:单个的极性交换

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622676/ds80pci800-swap-polarity-of-singal

部件号:DS80PCI800

您好,

        如果客户可以将正信号发送至DS80PCI800/810的负极针脚,将负信号发送至DS80PCI800/810的正极针脚以进行信号极性交换? 谢谢你。

巴西

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    DS80PCI800/810不支持协议,因此不能像系统主机或端点那样以数字方式交换P/N信号。  但是,交换P/N输入将反转显示给系统组件的信号。  这样做通常是为了改进PCB布线和布局。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lee:

    客户只需将P/N信号直接交换到P/N输入和输出引脚,即可轻松进行印刷电路板布线和布局。 那么它是否有效,对吗? 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Lee:

           有关输入和输出的交换信号,请参阅以下客户示意图。它是否工作? 谢谢你。  

    巴西

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    是的,交换输入和输出的极性以进行路由是一个好的解决方案。

    此致,