This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:关于EQ级别

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622809/tusb211-about-eq-level

部件号:TUSB211

您好,专家

TUSB 211有EQ级别0至3,但数据表中没有对特定特性的描述。

是否可以用数字值表示?

我的客户想知道这种特征。

此致

Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takakura-san,

       从弱到强均衡效果的正确顺序是 3级,0级,1级,2级,其各自的近似值(dB)如下所示(请注意,此设备仅向HS信号注入电流,以便提高转换速率,它不是正确的均衡器, 这就是为什么dB中的值是近似值的原因)

    • EQ0为1dB
    • EQ1为2dB
    • EQ2为3dB
    • EQ3为.4dB

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    我理解你的评论。
    感谢您的快速响应。

    此致。

    Takakura