This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB81BA3D:板的功率容量

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622359/tsb81ba3d-power-capacity-of-board

部件号:TSB81BA3D

我想知道,如果不进行修改(如拆除机身和跳线),此产品在24伏时是否可以处理2安培电流?

电源将通过FireWire电缆而不是电源供电。

我们非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard:TSB81BA3D IEEE-1394B三端口PHY需要3.3V/1.95V电源输入。 FireWire电缆(24V)的电源需要在主板上调节到3.3V/1.95V,并提供给PHY。
    此致,Richard mourn
    FlightWire Technology公司
    (719) 338-7451
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否提供实施的结构图? 我不清楚您所说的"电源将通过电缆供电..."是什么意思
    您打算如何使用电缆上的Vp为设备通电?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    框图很遗憾不是。 我将使用具有24V 2安培电源的FireWire电缆为此中继器供电,因为一根电缆将变为2安培,我需要为一台2红外激光和4台摄像机供电,每秒120帧。


    很抱歉,所有回复和回复都通过Google翻译进行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当时使用单脑中继器,但不得不从铁氧体节点的一侧拆下并将保险丝和焊丝短路到另一侧,以防止中继器燃烧需要24V 2安培中继器,没有重型焊接模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    正如Richard所说,您必须降低24V电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,IEEE-1394仅允许1.5A的电缆电源。 这取决于电缆规格,压降等... 在正确实施的设计中,您的2A要求将导致保险丝适当激活。 如果您要使用超过1.5A的电缆电源,则需要自定义的非IEEE-1394兼容设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在当前配置中所做的工作,即拆除所有20号线的保险丝和Freite连接上的跳线。

    我在中继器上运行2个18瓦激光和2个摄像头,想要寻找替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与TSB81BA3D和电缆电源相关的问题实际上只有两个。 1)具有~400K电阻器的CPS可支持高达30V直流。 2)当直流耦合时,共模转换只能为0.5V。 共模转换示例:VP和VG路径的x.xx欧姆直流电阻乘以电流(2A)必须小于0.5V (直流路径必须小于0.25 欧姆)。