This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:寻找从USB到I2C和GPIO的桥接器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623004/tusb3210-looking-for-a-bridge-from-usb-to-i2c-and-gpio

部件号:TUSB3210

您好,

我正在寻找一个从USB到I2C和GPIO的桥接器。

我一直在看TUSB3210,但我不确定它是否是最好的部分。    事实上,我对数据表感到困惑。   该部件有一个I2C端口,但用于编程/配置该部件或与外部部件通信。

在我的情况下,我希望能够在电路中的其他地方驱动,读取,写入一些I2C设备。  (桥接IC是I2C主设备,其他设备是从属设备)。  我还想读/写一些GPIO信号。

这是我的用例的最佳部分吗?  如果没有,您能否推荐更好的零件?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    如产品文档中所述,TUS3210具有集成式8052微控制器,因此I2C模块的实施符合微控制器架构。
    换言之,是的,TUSB3210中的I2C模块肯定可以用作I2C主设备与多个从属设备进行通信。 请注意,有一些限制需要注意。 TUSB3210 I2C模块仅支持7位寻址,不支持总线仲裁(多主,时钟拉伸等)
    关于GPIO,此设备上有32个可供您使用。

    您可能会考虑的其他选项包括具有USB支持的MSP430微处理器。 (不是我们产品线的一部分)

    此致,
    豪尔赫