This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:EERPOM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622947/tusb8044-eerpom

部件号:TUSB8044

您好,先生  

我看到EVM默认设置不安装EEPROM  

如果遇到USB兼容性问题,我可以使用2.0 对TUSB8044的板载EEPROM进行编程吗?  

能否提供TUSB8044的EEPORM编程指南?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    可以,您可以通过USB对EEPROM进行编程。
    我们将向您发送文档。
    此致