This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:关于PCA9557 TJ

Guru**** 2812135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622304/pca9557-about-pca9557-tj

部件号:PCA9557

尊敬的支持团队:

PCA9557PWR的最高接点温度是多少? d/s中没有信息。根据计算,3.6V时的最大功耗仅为0.079mW,是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    遗憾的是,我们未指定最大工作结温。  相反,我们指定了使用PCB JEDEC标准的最大工作自由空气温度。  最大功耗取决于许多变量。  首先,有多少设备将是输入,多少设备将是输出?  输出可驱动高达24mA,具体取决于音量。 一般来说,IO不会驱动大负载,因此功耗通常不会高。  但是,如果驱动较高的负载,则您需要计算出最大功率耗散(PDI),因为它会为空气到结点温度增加一个较大的增量。

    您从哪里获得0.079mW?  21.9 uA就是这样。  根据零件的使用方式,您可能会有比此高得多的载荷。

    如果功耗较低,则环境空气(Ta)和结温(Tj)之间的温差将很小,您可以最大结温近似为最大工作自由空气温度。  我们根据JEDEC标准,根据最大自由空气温度保证我们的规格。  我希望我们能这样做,但在这些类型的零件上,这种做法已有很长一段时间了。  我认为,我们应该根据最大结温来规范和测试我们的零件,因为从空气到结点的热阻变化很大,而结点到箱的热阻不是。 你可以用一个非常精确的热耦合来测量外壳温度。  

    如果这一点很清楚,还有什么需要澄清,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francsis:

    感谢您的回复!

    是的,我从IQ中得到了0.079W,所以对于24mA的I负载,我是否可以用这种方法计算功耗:3.6 *24mA?  

    其实我没有具体的操作条件,这是客户采购团队的要求,他们只是想对芯片进行调查。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,
    这并不是那么容易。 这取决于你驾驶的是什么。

    如果您驾驶进入高阻抗输入,则功耗非常低。

    如果您驾驶像LED这样的设备,例如,它是一个VF为2.1V并且可以处理24mA的LED,功耗为(VCC-VCC)V*24mA 2.1 ,假设我们的Vcc = 3.3V,而我们的Vcc = 3.3 2.1 ,V*24mA = 28.8mW, 现在,您必须添加PQ (静态电源)+其他输出引脚负载。 请记住,部件中的功率消耗是流经设备的电流,将Vcc的电压乘以引脚输出引脚上的电压。 这些是线性设备,因此简化了一些数学。

    这是否合理? 如果您有更多问题,请告诉我。
    Francis Houde