This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:tusb211的无屏蔽垫对信号完整性有何影响?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622734/tusb211-q1-what-are-the-influence-of-unshield-pad-for-tusb211-to-signal-integrity

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB211

大家好,

 使用TUS211时,无需中断DP/DM信号迹线的连续性,但使用粘接垫放置IC。

通常,tusb211用作备用解决方案,以防出现坏眼图,标题是 "解除屏蔽垫"对信号完整性的影响是什么? 这种影响是否可以被忽视?

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dongbao

    是的,可以忽略非屏蔽电极的影响。 只需遵循推荐的布局设计(数据表部分10.2)

    此致,
    Diego Cortes。