This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:要求查看TUSB211RWBR示意图

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622419/tusb211-asking-for-the-tusb211rwbr-schematic-review

部件号:TUSB211
主题中讨论的其他部件:TUSB212

大家好,
这是监视器应用程序。
请帮助查看U7609 TUSB211RWBR示意图并提供您的意见。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请帮帮您。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      以下是我的反馈:

    • 包括与C7733并联的q 0.1uF电容器
    • 在ENA_HS (引脚9)上为上拉和下拉电阻器添加一个占位符,并注意这是升级到TUSB212的路径。 与PD电阻器串联的LED连接是可选的。 客户可以将此针脚保持未连接状态(此点只是一个建议)。

    此致,

    迭戈。