This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:此IC是否可以在没有MCU的情况下使用?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622622/tusb320-can-this-ic-be-used-without-mcu

部件号:TUSB320

您好,TI:

我想知道此芯片是否可以在我的应用程序中单独使用。
我的电路旨在成为传统USB 2.0 应用程序的更新版本,因此我只需要来自USB-C连接器的5V (最大500mA),GND,D+,D-。
如果是,相反设备(PC)是否会自动降至5V 500mA?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲德尔,您好!

    是的,TUSB320可以在GPIO模式下独立使用(ADDR引脚应浮动)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队