This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:TLK1.0232万默认硬件配置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622666/tlk10232-tlk10232-default-hardware-configuration

部件号:TLK1.0232万

您好,您好

请回答以下问题,谢谢!

1,如果TLK1.0232万是默认硬件配置,而不是由SMI总线配置,那么它能否正常工作并支持XAUI到SFI?

2,如果我将TLK1.0232万连接到FPGA,则tlk1.0232万的低速总线是CML,FPGA是pcml,是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.默认配置下,设备将设置为10GBASE-KR模式(启用链路培训和自动协商),如果应用程序要与光学模块(SFI)连接,则需要禁用这些功能,因此,默认情况下,此设备无法与光学模块连接。 因此,必须使用MDIO通信。

    2. PCML是Altera的伪CML,理论上,它不应该是问题,尽管您应该查看Altera文档,以了解它们是否需要额外的端接(串联电容器)。 有关端接的更多详细信息,请查看硬件设计。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队