This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:一个SCL故障会影响所有其他SCL

Guru**** 2926350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622589/pca9545a-one-scl-failure-impact-all-other-scl

部件号:PCA9545A

大家好,

 我的客户在他们的主板上进行了一些故障测试,发现当任何SCL (SCX)处于下拉状态时,所有四个I2C总线在通电后都无法工作。但是当他们拉动下拉SDA (sdX)时,只有低拉信道故障和其他信道在通电后才能正常工作。  

 您能否帮助您了解为什么在通电后,低电压SCX会影响所有其他通道?  

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    当您说频道不起作用时,出现了什么问题? 它们是一直处于高位还是低位? 您是否使用示波器检查了波形? 这可能有助于更好地理解。

    最大