This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:LVDS时钟不输出

Guru**** 2943370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622711/sn65dsi84-lvds-clock-no-out

部件号:SN65DSI84

 测试模式,

Ref clock = DSI时钟

LVDS时钟是否   仅在 DSI时钟激活时才激活?

当DSI时钟处于活动状态时,测量LVDS时钟,LVDS时钟保持1.2V的公共电压,但无摆动电压。  REG 0x19=00;

我想知道:

如果LVDS时钟具有共电压1.2V,是否表示  LVDS时钟 处于活动状态?   此时LVDS时钟必须具有回转电压?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerrry Gu:

    LVDS时钟应在以下序列后激活:

    设置PLL_EN位(CSR 0x0D.0)

    等待至少3毫秒。

    设置soft_reset位(CSR 09.0)

    DSI输入时钟应为HS连续。

    此致