请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVD230 主题:TM4C123中讨论的其他部件
尊敬的先生/女士:
我正在物联网农业中使用此设备。 在我们的网络中,它有控制器和一些从属设备,我们使用CAN连接它们。 我们的控制器使用ARM M4 (TM4C123),从控制器使用ST STMF103,CAN收发器使用SN65HVD230D。
控制器运行自由RTOS,从属设备不是RTOS。
有时我们无法将消息从控制器发送到从属或返回的问题。 通常,第一组数据已成功发送,但第二组数据将失败。 我们怀疑问题是由发动机启动时的噪音引起的。 尽管在我们解决了此噪音问题后,问题仍然出现。 它似乎不是由噪音本身引起的。
怀疑该问题可能是由于我们只发送了一种方式但没有握手而导致的。 它一次有一些任务使用CAN模块,或者CAN中断与RTOS冲突。 您能否就该问题向我们提供一些建议,以及我应该在软件和硬件方面检查或注意CAN收发器的设计? 如何握手? 希望很快能收到您的回复。
谢谢,致以诚挚的问候。
KH