This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1225万A:UCC2.1225万A仅一个输出工作

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622490/ucc21225a-ucc21225a-only-one-output-working

部件号:UCC2.1225万A

我有一个PCB,其设计如附图所示。

此电路在电路板上重复两次,唯一的例外是输出被镜像(一个输出驱动"并联侧",另一个输出TB驱动"并联侧")。

在两个驱动器上,其中一个输出跟随输入,而另一个输出保持低电平,无论输入如何。 在两个驱动器上,"分流侧"是一个工作正常,而另一个没有响应。

已在无负载连接且电阻负载为1k的情况下执行测试。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果,X射线检查发现焊点不良。 一些手动返工解决了该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens您好,

    我很高兴听到您找到了解决您问题的方法!

    此致,
    Mateo