This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:如何更换MCP2551

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622479/tcan1051h-how-to-replace-mcp2551

部件号:TCAN1051H



TCAN1051HTCAN1042HSN65HVD251</s>1042




主题中讨论的其他部件:TCAN1051

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    MCP2551支持+/- 12 V的共模范围,尽管它仅在+/- 7 V范围内符合CAN标准。 只要不需要斜坡控制功能,TCAN1042或TCAN1051都是很好的替代品。 (我提到TCAN1042,因为它的待机模式与MCP2552的待机模式更相似。) 如果需要斜坡控制,请选择HVD251。

    此致,
    最大