This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR907Q-Q1:连接到DS90UR124

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS90C124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630053/ds90ur907q-q1-connected-to-ds90ur124

部件号:DS90UR907Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UR124DS90C124

您好,

我需要 通过 DS90UR907Q驱动DS90UR124的输出。

数据表7指出ROUT21到ROUT23不可访问!

1)原因是什么?

2)这些产出的水平是多少?

3)同步信号(HS,VS,DE)映射到ROUT18到ROUT20。 兼容模式下的瞬变是否有限制?

4) 是否可以使用DS90UR905将输出ROUT21驱动至ROUT23?

Rigards,

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案

    1) DS90UR124和DS90C124在HS/VS/DE中真正支持18位颜色

    2) 3.3V LVCMOS电平

    3)是,根据DS90UR907章节7.3 3视频控制信号滤波器

    4)是的